This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:IREF -如何禁用内部电流源以便可以使用外部 Vref?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472963/tps1685-iref---how-to-disable-internal-current-source-so-external-vref-can-be-used

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

在独立模式下使用 TPS16580时-如何禁用 IREF 的内部电流基准、以便引脚能够由 DAC 驱动?

谢谢!
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们无法禁用内部电流源。 但您可以使用 DAC、前提是它能够灌入该电流。

    此致  

    Kunal Goel