This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685EVM:在负载开启的系统启动期间、Vout = 0

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470970/tps1685evm-vout-0-when-during-system-start-up-with-load-on

器件型号:TPS1685EVM

工具与软件:

专家们、您好!

我正在使用 TPS1685EVM 的客户实验室工作、工作电压为54V、4A。 该 EVM 在以下条件下工作:

1) 1)负载关闭。  

2)开启 Vin。

3)接通负载。  

不过、我现在要为客户执行一项特定测试、他们希望看到 Vin 亮起、并将 EN 从 OFF 切换到 ON。 因此、当我执行以下操作时、我会得到 Vout 的0V。

1) 1)负载开启。  

2)开启 Vin

我正在使用 Chroma 63212A-150-1200直流电子负载、其可编程直流电源型号为62060P-100-100。  

您能帮助我理解为什么在场景2中 Vout 保持为0吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jexy:

    是在 cc 模式下使用的回放。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CC 模式下使用了它、也尝试了 CR 模式。 结果相似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jexy:

    器件的启动电流限制约为0.5A。 对于 EVM 上的两个器件、该值为1A。 现在负载为4A>1A、因此器件将进入电流限制、并可能由于启动时的高功率应力而达到热关断。  

    请尝试逐渐增加负载。 我们可以先尝试使用0.5或1A 的负载、然后查看 VOUT 是否即将推出。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我周一会在实验室尝试。 同时、我们是否仍可以减慢电流斜坡? 根据戴尔的测试报告、我们需要在开启 Vin 或 EN 时已经开启负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jexy:

    其中之一是负载开启阈值。 实际负载将不类似于回放、后者将在0V 时消耗电流。 它将有一些开启阈值。 同样,在回放中,我们可以保持负载开启阈值。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal、

    为了清楚起见、您是否建议减慢回放上的开启阈值? 我可以尝试查看这是否可行。 您会建议多高的价格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal、

    我再运行了3个测试用例、下方2个仍然失败:0.54A (通过)、1A 和4A、具有开路 dVdT 引脚(最快 V/ns)和负载上最慢的 SR (0.001A/us)。

    0.54A

    1A

    4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jexy。 我的意思不是压摆率,但有一个负载开启阈值选项. 这意味着、例如、如果您将其设置为30V、这意味着当负载两端的电压超过30V 时、负载将消耗电流。  

    实际负载将有一些与此类似的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal、

    我仍然可以执行 Vin 开启、EN 关闭、负载已开启的测试。 那么打开 EN 而不会遇到问题? 我需要为 客户收集此数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jexy:

    我认为这会是一项挑战。  尝试使用不同的 dVdT 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会推荐使用什么?  

    我试过47nF、可得到1V/ms。 我还尝试将引脚保持开路、我认为这将具有最快的压摆率。

    是否有办法增大 V/ms?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jexy:

    引脚开路将提供最快的压摆率。  我们可以尝试使用2.2nf、4.7nf 等电容、但开始进入高负载将是一项挑战。  

    此致  

    Kunal Goel