This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:TPS2121POWER 输出

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472525/tps2121evm-023-tps2121power-output

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2121

工具与软件:

我正在 IN1 = 5V 和 IN2 = 5V 的情况下使用 TPS2121电源多路复用器开发定制板。 上图中所示的输出滤波和保护电路是否为确保稳定可靠的输出所必需? 如果没有、则需要进行哪些修改或尽可能减少元件数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    0.1-1uf 等小去耦电容应足够。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图中这些跳线的必要性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使客户可以选择添加负载电容器。