This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259470L 启动电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471964/tps259470l-startup-current

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25948

工具与软件:

您好!

我想问问 TPS259470L。

我已经附上了 TPS259470L 的电路图。
TPS259470L 在以下条件下无法启动:

VIN = 20V
COUT=6800uF
启动电流= 300mA

我认为原因是启动电流和 Cout 较大。
我们能否在不更改 Cout 的情况下增大启动电流?

EN、AUXOFF 和 FLT 连接到 MCU。

谢谢

Yoshi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi-San:

    对于启动电流、您是指看到的浪涌电流、还是指由负载(本质上是阻性负载)产生的连续电流。

    通过增加 dVdT 电容器、我们可以降低启动速度、从而降低浪涌电流。 通过减小 dVdT 电容、我们可以加快启动速度并增大电容产生的浪涌电流。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush-San

    感谢您的答复。

    启动电流是指由于负载(本质上为阻性负载)而产生的连续电流。

    我根据 TI 提供的"TPS25947xx_DVDT"Excel 文件确定 Design_Calculator 电容为0.15uF。

    如果启动 电流 (例如、150mA)  TPS259470L 的影响减小、 TPS259470L 可以启动。

    我们能否在不更改 Cout 的情况下增大启动电流?

    此致

    Yoshi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi-San:

    如果您可以进行顺序启动、即使用来自器件的 PG 信号来开启负载(需要连续启动电流)、则此问题将立即解决。

    我想你知道这个问题、但为了澄清问题、我仍在这里解释。

    电阻负载将需要持续电流、而容性负载将需要浪涌电流。 通过改变启动速度、浪涌将会发生变化。 启动时间越长、浪涌电流越低、但连续的阻性负载电流会导致功率耗散的时间越长、从而导致器件热关断。 同样、启动速度更快将导致浪涌电流升高、从而导致更高的功率耗散、进而导致热关断(TSD)

    现在我们无法更改 TSD、因为它基于结温、并且可保护主 FET (保持 SOA)。  

    数据表中到达 TSD 图的时间有助于估算此值。

    在这种情况下、高阻性负载和高容性负载会让我们无法找到任何最佳值  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush-San

    感谢您的答复。

    我理解您的意见。

    您是否会推荐另一个可在此高阻性负载和高容性负载下驱动的电子保险丝?

    此致

    Yoshi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi-San:

    您是否有任何特定的要求(如所需的反向电流阻断或双向电流)。 您的最大负载电流是多少?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi-San:

    TPS25948与此电子保险丝非常相似、但内部热性能更好。 这应该在您的应用中起作用。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush-San

    需要反向电流阻断:需要

    双向电流:无需

    最大负载电流:约1A (为了获得裕度、我们将 ILIM 设为4A。)

    此致

    Yoshi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush-San

    谢谢。

    我们将研究您建议的 TPS25948。

    此致

    Yoshi.