This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138OL40EVM-032:使用 XDS110仿真器将程序烧录到 UCD3138芯片时发生错误

Guru**** 2586115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454899/ucd3138ol40evm-032-an-error-occurred-while-using-the-xds110-emulator-to-burn-programs-to-the-ucd3138-chip

器件型号:UCD3138OL40EVM-032
主题中讨论的其他器件:UCD3138USB-TO-GPIO2、UCD3138A

工具与软件:

你(们)好
我在使用 XDS110编程器烧录 UCD3138时遇到以下错误:
我想问是什么原因造成了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ML、

    您能直接给我发一封电子邮件吗? 我可以使用 JTAG 教程发送初始 UCD 配置。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan Wong、

    当然、您能给我一封电子邮件、以便我可以发送消息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan Wong、

    这是我的电子邮件地址:maliang@jndtech.net

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ML、

    我已通过电子邮件回复。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan Wong、

    我在电子邮件中找不到任何相关的回复。 您能否确认是否已发送回复?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ML、

    该电子邮件已被阻止。 我已经在 E2E 上发送了朋友请求、我可以在那里向您发送文档。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan Wong、

    我已通过您的朋友请求申请。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan Wong、

    感谢您发送 JTAG 配置文档。 我已成功烧录仿真程序。 我发现在配置过程中、有必要使用 USB-TO-GPIO2工具来查看和修改 IO 多路复用寄存器的 JTAG 引脚配置。 同时、我在 UCD31xx 技术参考手册中还发现、IOMUX 的默认值不会将 TDO 引脚配置为 JTAG 引脚。 因此、我想确认一下工厂制造的新芯片是否需要使用 USB-TO-GPIO2工具来查看和修改 IO 多路复用寄存器的 JTAG 引脚配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ML、

    很高兴导游对我们很有帮助。 我们有 Fusion 生产 GUI、可让您编写自动执行 JTAG 刷写步骤的脚本: https://www.ti.com/tool/FUSION-PRODUCTION-GUI。我会在一周结束前回复您有关具体问题的回答。 对于延迟、我们深表歉意。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan Wong、

    我的描述可能有一些问题。 我想知道新生产的 UCD3138芯片的 JTAG 引脚的默认配置是否不是 JTAG 引脚。 我是否仍需要通过 Fusion 生产 GUI 和 USB-TO-GPIO2工具查看和修改 IO 多路复用寄存器的 JTAG 引脚配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ML、

    这是您的问题吗:当默认情况下未启用 JTAG 时、如何将生产固件刷写到新的 UCD3138芯片上? JTAG 是否必须首先通过 PMBus 启用、或者是否有其他方法通过 JTAG 刷写新固件  而变化

    如果这是您的问题、我会联系您。 否则、请澄清您的问题。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan Wong、

    我的第一个问题是:新生产的芯片默认不启用 JTAG 还是启用 JTAG? 第二个问题是:如果默认情况下未启用 JTAG、是否必须首先通过 PMBus 启用 JTAG、或者是否有其他方法只通过 JTAG 刷写新固件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong

    我想询问是否有一种方法只使用 JTAG 来实现烧录、而无需通过 PMBus 启用 JTAG。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ML、

    对于延迟、我们深表歉意。 该线程已 解决、因此我没有看到任何更新。

    否、JTAG  必须 都可以由 PMBus 启用。 TI 工厂全新的 UCD3138A 将启用 PMBus、但不会启用 JTAG。 通常、JTAG 只用于调试目的以逐步执行代码。 PMBus 是开发和生产中首选的通信方法。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong

    非常感谢您的答复。 我想我现在理解这个问题。

    谢谢!