This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:查询无负载电流和低功耗 IC 建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS63901, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472002/tps631000-inquiry-on-no-load-current-and-low-power-ic-recommendations

器件型号:TPS631000
主题中讨论的其他器件: TPS63901TPS63900

工具与软件:

嗨、团队:

 

TPS631000

我们在工程中使用了此 IC、在空载条件下、它正在绘制6.6 mA。 这 µA 对吗、或者我们可以将无负载电流降低到微安(μ A)吗? 请验证随附的原理图、并告知我们是否有任何问题。 此外、您是否推荐任何在空载条件下仅消耗微安电流的低功耗 IC?

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    为了在空载条件下实现低功耗、应将器件配置为 PFM 模式、而不是 FPWM 模式。

    在您的原理图中、引脚模式应下拉至 GND (而不是 Vin)、以使器件能够在 PFM 模式下工作。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao Zhang:

    Q1)我们是否可以始终使用 PFM 模式、这是否会在未来导致任何问题、尤其是在 EMI/EMC 的角度来看、此模式是否可以使用?

    Q2) TPS63901、TPS63900我们计划使用此变量代替 TPS631000? 这更适合我们的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFM 模式当然只能接受。 由于开关周期要少得多、因此它应该具有更好的 EMI/EMC 性能。

    是的、TPS63900会在您的条件下自动以 PFM 模式工作、无需进一步配置。   但请注意、输出能力比 TPS631000差得多。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao Zhang:

    在 PFM 模式下、性能是否有缺点?

    在哪些情况下建议使用 FPWM 而不是 PFM 模式?

    我们在 SubGHz 电池供电的板上使用它。 电路板的典型电流消耗预计约为200 -250mA、持续几毫秒。 在这种情况下、是否有任何建议或应做事项和不应做的 ts?  

    谢谢!

    Kvnsingh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kvnsingh:

    PFM 的缺点是输出纹波较高。 如果您的 Vout 窗口很窄、请小心。 无论如何、您应该检查 PFM 模式下的纹波是否可接受。  

    FPWM 主要用于在轻载时实现非常低的纹波。

    好的。 对于您的情况、推荐使用 TPS63900/1、因为它具有超低的静态电流。

    此致

    TAO