This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:TPS55340 SYNC 未使用时连接至3.3V

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471502/tps55340-q1-tps55340-sync-connected-to-3-3v-if-not-used

器件型号:TPS55340-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

在数据表中、提到如果不使用 SYNC、则应将其连接到 GND。

在我们的设计中、SYNC 引脚还连接到其他芯片。 我的问题:如果不使用 SYNC、是否可以将 SYNC 连接为高电平(3.3V)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我会 检查并在几天内回到您的身边。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    现在情况如何? 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果 SYNC 保持在3.3V、则没问题。

    此致、

    Feng