This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450-Q1:fSW = 1MHz

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466107/lmr51450-q1-fsw-1mhz

器件型号:LMR51450-Q1

工具与软件:

您好!

我想使用3x "LMR51450FSQDRRRQ1"来生成输入电压= 12V 的1V1、3V3和5V。

我要将频率(fSW)设置为1MHz。

在 数据表的表14中、说明了"RT 引脚不能悬空或短接至地"。 表中规定 RT 引脚必须"短接至 GND"(1MHz)。

能否将 RT 引脚连接到 GND 以使 fSW = 1MHz 来承受我的三个电压(1V1、3V3和5V)

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我看到问题了。 我将不得不在实验中对此进行测量、然后 明天会在 EOD 之前给您回复。  

    感谢您的耐心等待、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    在工作台上对其进行测试后、看来将 RT 引脚短接到 GND 会导致1 MHz 运行。

    我将对数据表进行更正、因为这部分看起来 存在拼写错误。

    感谢您的耐心等待、

    Joshua Austria.