This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:充电期间(UTC)欠温、不跳闸

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472246/bq76940-under-temperature-during-charge-utc-not-tripping

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350

工具与软件:

我有 BQ76940/BQ38350芯片组。 UTC 在 Enabled Protections B 中设置。会设置有效的欠温值。

当电池在充电期间低于阈值时、寄存器屏幕上的 UTC 安全状态标志将激活(变为红色)。

DSG 和 CHG Operation Status A 标志会保持开启状态、而电池组会继续充电。

是否缺少其他设置来启用此功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了:BQ76940/BQ78350芯片组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TRM 3.7.3。

    仅当 SafetyStatus ()[UTC]= 1时(而不仅仅是 SafetyAlert ()[UTC])、电量监测计才会关断充电 FET。

    请注意、如果存在显著的放电电流、即使 SafetyStatus ()[UTC]= 1、电量监测计也会开启充电 FET、从而使充电 FET 体二极管受到保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SafetyStatus A+B (高电平) UTC 为1、运行状态 A CHG 开启、且在98 mA 充电。

    我尝试附加屏幕截图、但未成功。

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE CHG 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须深入研究电池才能获得该结果。

    就其价值而言、我能够使用使能引脚来关闭和打开这些 FET。 和  Operation Status 当 CHG/DSG FET 导通或关断时、以及施加到电池包的充电电流、都会遵循 CHG 指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在运行什么 bq78350固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq78350_R1 1e9b_1_03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚加载了1e9b_3_00

    同样的问题。 此外(可能相关)、此问题适用于过热充电。 没有截止频率。

    我会根据 TEST 收到 UTC 或 OTC 标志、还会收到 SS 标志、但 CHG 标志(以及 FET)会保持亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附加所有字节寄存器的屏幕截图、以便查看实际设置了哪些标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这可以缩小。  请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请启用 OTFET 位。 我知道 TRM 没有为此位列出 UTC、但 FW 代码要求 OTFET = 1、以便在 UTC = 1时(不仅仅是 OTC)、CHG FET 才能关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    设置 OTFET 后、电池包现在会在低于 UTC 阈值时停止充电。