This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284:栅极驱动器损坏

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472410/ucc27284-gate-driver-damage

器件型号:UCC27284
Thread 中讨论的其他器件:UCC27211A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的一个客户是使用 UCC28284DRMR 进行他们的名为 Solar Optimizer 的新项目。  他们制作了50块板和50块板中的20块板出现栅极驱动器故障。

我们在下面针对每个引脚7测量了阻抗。 在大多数情况下、引脚2会损坏、并且还会影响引脚1、3和4的阻抗。 低侧栅极驱动器看起来正常、但不确定是否相同。

 

OK IC -新鲜

故障1

故障2

故障3.

基准引脚

7.

7.

7.

7.

1.

138.5k

1.8k

125k

1.8k

2.

7.75万

1 Ω

1 Ω

1 Ω

3.

9.5m

725K.

1.1m

1M

4.

9.2M

710K

930k

890K

5.

7.9M

10.76M

9.2M

10.36亿

6.

8.5m

10.1M

9.6M.

9.5m

7.

0k

0k

0k

0k

8.

121k

130k

102K

130k

电路工作输入电压高达40V (配置 -同步降压)。 每当他们试图将电压稳定在45V 以上时、电路都会工作20至30秒、此后驱动器似乎出现故障、我们不知道原因。 很大的影响。 在大多数情况下、占空比为98.7%、因此大部分时间高侧驱动器导通、而在极短时间内低侧栅极驱动器导通。 在发生故障后、我们观察到即使是低侧栅极驱动器也无法在输出端运行、但阻抗值对于良好的器件和损坏的器件而言似乎是正常的。

此后、我们添加了串联的小电阻器(2.5欧姆)、并发现在更换器件后、电路板也可用于52V 输入。 但我们不确定这些电路板是否可以正常工作。 在50个电路板中、不添加带引导电容器的30个电路板也适用于52V 输入、因此我们不得出任何结论:添加2.5欧姆的解决方案是否可以解决问题。 客户将制造另20个具有引导电容器的串联电阻器的电路板、如果所有电路板都能正常工作、则我们可以确保提供的解决方案长期适用。

我们想知道为什么 HB 引脚显示接地? 引脚2出现故障的原因可能是什么? 是-ve 尖峰还是电压超过绝对最大值 导通时间是多少? 在测试期间、我们尚未观察到这两个系统中的任何一个。

请。 帮助和分享您的意见。

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    您能否分享原理图和布局? 您还能否分享系统特性(VDD、频率、负载)? 对于同步降压应用、听起来高电流驱动器会从中受益。 我建议查看 UCC27211A。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    感谢您的答复。

    我们可以讨论 UCC27211A、它们具有共同的尺寸、因此接下来可以通过现有 PCB 测试相同的尺寸。

    他们将无法分享原理图和布局,但我们已经完成了原理图和布局图,我们可以说,它不是完全从 shcemtaic 和布局展望.

    Starange 部件是某些主板工作正常、而某些主板工作不正常。 添加带有引导电容器的电阻器后、我们未观察到任何故障 、因此我们需要知道有关该故障的指针。

    为什么要为引导电容器添加串联小电阻器来解决我们的问题?

    我们正在尝试从管理层的角度来安排布局和原理图、但 目前还不确定。

    谢谢

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    自举二极管的平均电流可能会达到高电平、 我们建议将平均电流保持在80mA 以下; 可以 使用连接到 HO 引脚的高侧 FET 的开关频率(FSW)和总电荷(Qg)来确定平均电流:  

    Iavg = Fsw * Qg

    以下是涵盖自举电路设计的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf

    谢谢!
    Rubas