This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:STAT1、STAT2、/LED 电阻器并使用 PG 74LVC1G139DCTR 解码器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473398/bq25756-stat1-stat2-pg-led-resistor-and-use-the-sn74lvc1g139dctr-decoder

器件型号:BQ25756

工具与软件:

你好

我有两个相对相似的问题:

1:

STAT1、STAT2和/ PG 引脚可以接受多大的电流?  

我想连接 LED。 之前、我使用了2.21K Ω 电阻器、但 LED 不亮。 我可以连接一个1K Ω 电阻器吗? 我有3.3V、1K Ω= 3.3mA 引脚是否接受?

2:  

我能否连接2:4解码器(TI 编号: SN74LVC1G139DCTR)来解码 STAT1和 STAT2中的所有位? 因为这样我就可以为全部四种状态设置单独的 LED:充电、充电完成、故障、充电禁用。

这是可行的吗?  

谢谢。

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    1.是的, 3.3mA 工作正常。 最大可能灌电流应为5mA。

    2.是的,这应该是可能的。

    此致、
    埃森·加洛韦