This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085MY /NOPB

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470333/lm5085my-nopb

器件型号:LM5085

工具与软件:

大家好、我已经使用 LM5085MY /NOPB 设计了一个用于5V 10A 输出的降压转换器电路。 输入电压范围为12V 至30V。  

该电路在12-18V 输入电压范围内正常工作、可提供稳定的5V 输出。

当输入介于19V - 24V 之间时、输出降至4V、这是意外情况。


如果在24V 到30V 之间增加输入电压、输出将增加到5V。

简而言之、  

适用于12V-18V 输入- 5V 输出。

对于19V-24V 输入-~4V 输出。

5V 输出的 TI 高精度实验室模块。

我需要恒定的5V 输出、能够处理高达10A 的负载。  

共享电路作为参考。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Annapurna

    当 VIN 为19-24V 时、您能否共享一些波形?  请 一起捕获电感器电流 V (DRAIN_10A)、V (5V_10A)和 V (FB)。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL