This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:负载下温度异常高1A

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470836/lm5116-abnormal-high-temperature-under-load-1a

器件型号:LM5116

工具与软件:

在48V-12V、开关频率246k 下严重发热将 R67修改为100k Ω 以减少发热、将 R46更改为0 Ω、减少发热、负载1A、温度仍高于60℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam

    由于您使用的 MOSFET 具有高栅极电荷、因此您应该会获得比典型设计更高的 IC 温度(如果环境温度为25°C、则为~ 45°C)。   

    此外、看起来电感器会使 IC 升温、而现在使 IC 的环境温度升高。 请将电感替换为效率更高的电感器(MSS1583-103ME)、将电感器的 SW 端子直接连接到电路板上、但使用(~ 5cm)跳线将电感器的 VOUT 端子连接起来、检查是否有任何改进。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL