This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:Lm5116

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468695/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在直流/直流转换器的设计中使用 lm5116。

输入电压为72V、输出电压为12。

当连接负载时、3A 输出电压会下降、且 IC 会发热。

您能否帮助提高额定电流并分享输出电压为12/10A 的参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasikumar  

    请准确检查 IC 温度、并告诉我。 我想该器件可能会通过 TSD 保护功能关闭。  

    如果您有冰箱喷雾、请将其涂抹在 IC 上、并检查是否有任何改进。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL