This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378分级电阻器

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473346/tps2378-tps2378-class-resistor

器件型号:TPS2378

工具与软件:

您好!

我正在处理 功率成分可从7W 到15W 不等的以太网应用。 在 TPS2378数据表中、我可以在表1中看到分级电阻。 该表 列出了 PD 时的最小功耗。 这是否意味着如果功率低于 CLASS 电阻器指定的最小功率、它将不起作用? 有时、我的应用将低于63.4欧姆电阻器的最低功率限值、有时会高于最低功率限值。 我的理解是、分级电阻器仅用于确定 PD 的最大功率、但由于该表显示了 PD 的最小功率、因此我感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eduardo、您好!

    感谢您发送编修!

    如果 PD 的功耗低于表1中的最小值、则不会产生实际影响。 如果您的 PSE-PSE 握手为3类、则 PD 可能消耗的最大功率为12.95W 至最小值~0.8W (不为0W、因为 PD 需要至少>PSE 的电流消耗以避免 PD 14mA 关闭端口、这被称为保持功率特征、可能是脉冲电流、此处我使用直流电流情况进行简化)、PSE 不会关闭此端口。

    在许多情况下、该表中的最小功率可能被视为无意义。 电源管理 IC 根据类别来分配功率或设计具有正确类别配置的 PD 可能会有所帮助。

    此致、

    Diang