This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063技术问题通信

Guru**** 2583895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472879/ucc28063-ucc28063-technical-problem-communication

器件型号:UCC28063

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

用户正在使用芯片 UCC28063、目前调试中遇到一些问题、需要提供技术支持、问题点:

1:我使用的是1800W 的电源、输入交流电压是230VAC 的电源 PFC 最多只能承载750V 的电压、负载为0.5A;而负载为0.8A 时、PFC 值仅0.76、PFC 电压下降。 测量 A、B 两相 MOS 管驱动信号两相不对180度,没有交错,这就是原因

2:PFC 电压在带负载时缓慢上升至750V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!  

    您对设计目标的描述不完整。  Vout 是否应为750V?  
    请提供此 PFC 设计的完整输入和输出规格。   

    关于这一说法:... MOS 管驱动信号两相不是反相180度,没有交错...,这种症状是典型的连续过流保护。   
    换句话说、CS 输入端的 OCP 阈值在每个开关周期持续达到-200mV。   
    两个相位 A 和 B 始终在 OCP 关断后以0度相位启动、因此如果每个周期为0度(无交错)、则每个周期都已触发 OCP。  
    可能您的 CS 电阻值过高。   

    请使用此计算器工具为您的设计提供合适的值: https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-0ashiqdgby/01.00.00.00/sluc292.zip

    此致、
    Ulrich