This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:可能的高阻抗输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473448/ucc27531-possible-high-impedance-output

器件型号:UCC27531

工具与软件:

您好!

只是想确认 UCC27531DR 的输出不能变为高阻抗?  情况下、还是其他故障情况下?

"DR"版本没有 OUTH 和 OUTL 引脚。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    感谢您解答有关 UCC27531的问题。

    如果驱动器损坏、则无法保证 OUT 引脚的状态。 在运行期间、输出级将引脚拉至低电平或拉至高电平。

    上图和单路输出版本的唯一区别是 OUTH 和 OUTL 将在内部连接。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore