This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:有关 BQ40Z50的硬件保护锁存恢复条件的查询。

Guru**** 2548950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473293/bq40z50-r2-inquiry-about-hardware-protection-latch-recovery-condition-for-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我使用 BQ40Z50、对硬件保护锁存恢复条件有疑问。 根据 TRM、当 NR=0时、复位条件需要在 PRES 引脚上进行一个低-高-低转换。

我想知道是否可以使用 MCU GPIO 引脚实现这种转换。 具体而言、当 发生锁存事件时、能否使用 MCU 的 GPIO 在 PRES 引脚上输出低-高-低信号来复位锁存 状态? 如果可以、您能否提供有关此设置的电路设计的任何其他详细信息或建议?

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我认为这应该是可能的。 请确保在系统存在时始终被 GPIO 引脚拉低、并且 GPIO 产生必要的电平以满足引脚对低电平和高电平信号的规格:

    此致、

    Anthony