This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:支持 ISO21780

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168-Q1, LMR38010-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473263/lmr36503-q1-iso21780-capable

器件型号:LMR36503-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38010-Q1、LM5168-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户喜欢考虑将 LMR3650x 或 LMR516xx 用于48V 汽车应用、但我们不确定它是否具有 ISO21780的能力。 尤其是、它的寿命为40ms * 1000次循环、可承受70V 输入电压的测试。 它能否通过此测试? 此外、使用70Vin_Abs_max 开关稳压器建议的65Vin_recmuseet 具有48V 汽车应用和 ISO21780的功能吗? 否则、我应该推荐具有80Vin 的 LMR38010-Q1、但它的输出电流容量过大、在较低的输出电流下效率较低。

我们是否有采用更小封装且输入电压低至80V 的产品系列? 我知道我们有 LM5168-Q1等、但它对于他们的应用(电子泵)来说太大。  

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我理解这个问题、因为 LMR36503x 器件的最大绝对电压为70V。 我看不出为什么不能这样做、但我认为1)没有裕度来防止器件损坏;2)客户会很感激我们的器件有一定的裕度。 现在、我建议推广 LMR38010-Q1。  

    请向我发送一封电子邮件、介绍即将进入管线的其他一些器件、以了解我们是否可以在项目时间表内提供支持。  

    谢谢!

    Richard