This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:评估板

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473241/bq27441evm-g1a-evaluation-board

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我将借助 BQ27441EVM 评估板和 BQ Studio、在我们的7.8Ah 锂离子(3.6V-4.2V)电池组上运行学习周期测试。 我 遵循 TI 提供的学习周期文档。 我的电量监测计数据存储器值为:  

1、设计能力- 7800

2.设计能源- 28800

3.终止电压- 3000

4.锥度速率- 200

5. Chg Term 上的电压- 4100

第一步是使用负载对电池放电。 我已将负载连接到评估板、另外还已通过 EV2400将评估板连接到 BQ Studio。 我让放电周期自行运行、直到 BQ Studio 要求我移除负载。 下面是屏幕截图:  

放电周期已成功完成、但我无法继续下一步。 文档说明让流程休息5个小时。 此后超过5个小时、周期状态仍然显示"Discharge Complete - remove load now"(正在完成放电-立即移除负载)。 另外、如果您注意到屏幕截图的左下角、我会收到一个错误"器件未确认"。 我缺少什么? 电池组终止电压设置为3V。 我不知道为什么周期状态不会从"放电"状态变为"放松"状态、最终变为"充电"状态。 如何做到这一点? 请提供建议! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pushpendra:

    似乎是您的器件在学习过程中与电量计失去了连接。 假设您没有断开电缆连接、请将其移至另一个端口或存在电缆问题、我列出了您可能遇到的问题。  

    -确保将 Term Voltage, Design Capacity 寄存器中的值设置在右侧。 如果由于某种原因监测计无法在其检测引线上检测到任何电压、则可能已断开连接、在学习过程中可能已损坏电池。

    -我注意到、您说您使用的是 EV2400、但在屏幕上、它显示您使用的是 EV2300和旧软件版本。 我会更新 EV2400的固件并更新 BQStudio。

    -确保在休息期间没有负载或充电,但它应该会导致断开连接  


    谢谢!
    艾伦