This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020SDDAR

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471533/lmr38020-lmr38020sddar

器件型号:LMR38020

工具与软件:

LMR38020SDDAR 没有输出、只有在输入端子完全断电然后再次通电时才能恢复。

LMR38020的输入 VIN 和 EN 引脚直接连接在一起;LMR38020的输入电路添加了一个 PMOS 作为输入控制开关、这可能导致泄漏、当模块断电(PMOS 关闭)时、LMR38020的输入 VIN 和 EN 引脚上产生约1.2V 的电压。
您能帮助分析 LMR38020输出被锁定的情况吗? 即使再次上电或断电、也无法恢复、除非在断电期间 LMR38020输入 VIN 和 EN 引脚上约1.2V 的电压放电以恢复该电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供自己的原理图、以便我们能够更清楚地了解您提出的问题? 如果输出被锁定、这意味着什么?

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、原理图是一个机密文档、我无法将其发送到此处。 我在此使用简化图进行说明。
    如上图所示、Q36断开后、箭头所指的点由于 PMOS 泄漏有1.2V 的电压、LMR38020没有输出。 这时 PMOS 连接受控、箭头表示48V 点、但 LMR38020仍然没有输出、这是不正常的现象、输出状态被锁定到无输出、要恢复正常输出就需要在箭头指示的点将电压从1.2V 完全降低到0V。 然后、在箭头指示的点变为48V 后、重新连接 PMOS 并恢复正常输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我明白了。 必须将输出完全放电的原因是为了完全关断器件需要器件下降阈值、因为 Ven 上升阈值和 Ven 下降阈值之间存在差异。 器件的 EN 引脚不能(也不应该)悬空。 一种方法是在 EN 与地之间添加放电路径。 您可通过在 Q36关断时导通的电阻分压器或 NPN/NMOS 开关完成此操作。  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、听了大家的回答后、我还有几个问题。
    1.为什么 Q36导通时 Ven 电压升高时,即使设备没有完全关闭,设备也没有输出?
    2.这种失败不会100%发生,市场上只有少数几种情况。 我无法在实验室中进行实验来验证您所提议解决方案的可靠性。 事实上,我在实验室模拟了相同的输入条件半个月,仍然没有遇到问题。


    我希望您能提出一个可以稳定地重现故障案例的实验计划、或者解释故障案例的原理。 例如、为什么 EN 引脚悬空会导致输出异常、或者 Ven 的上升阈值和下降阈值之间的差异有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、它是器件逻辑的函数。

    当器件首次导通时、EN 引脚电压必须高于上升阈值。 随后、EN 引脚电压将具有不同的下降阈值。 这是使用一些迟滞电路实现的。 我相信您会看到 EN 引脚电压在下降阈值和上升阈值之间浮动的情况、因此即使在导通 Q36并将输入电压提高至48V 后、器件也不确定是关断还是上升。 如数据表中所述、EN 引脚不能悬空。 甚至可能导致内部 LDO 未启用、从而为内部电路供电进行切换。  

    在典型应用中、 可以通过 EN 引脚上的分接点在 VIN 和 GND 之间连接一个电阻分压器、该分压器应足以在关闭开关后对 EN 引脚放电。  

    谢谢!

    Richard