This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:获得一个峰峰值~52V 的开关输出

Guru**** 2797445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470561/tps2375-getting-a-switching-output-with-52v-peak-to-peak

器件型号:TPS2375

工具与软件:

你(们)好  

我正在 PD 中将 TPS2375用于 PoE。 下面是相关原理图:

将 PD 类设置为0类。

起初、我用0E 代替2.2uH、然后我看到 TPS2375输出端100uF 电容器的以下输出:

将0E 替换为2.2uF 后、我得到以下输出:

我在这里遗漏了什么? 我得到这样一个输出的原因可能是什么?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav :

    感谢您发送编修!

    由于资源有限和农历新年、答复可能会被推迟。 我们将在两周后回复您。 感谢您的耐心等待!  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav :

    您是否可以尝试在 POE_OUT+和 DGND 之间添加一个负载? PSE 需要从 PD 获取的最低维持功率特征电流(>PSE)、否则14mA 可能会关闭 PD 端口。  可考虑使用额定功率大于3W 的~3kOhm 电阻。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    已尝试添加3.3K 的负载、但输出尚未改变。

    我仍将获得0-52V 开关输出、如前面附加的图像所示。

    此致、

    Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhinav

    ILIM 电阻器现在为1M、这高于最大额定值。 您是否可以尝试使用62.5k 至500k 之间的较低电阻?  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DIANG:

    我已经进行过尝试、为 ILIM 切换了160K 电阻值、但行为 没有 改变。

    此致、

    Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav 

    您是否可以尝试并联两个3.3k Ω 电阻来增加负载? 或者、您能否了解 PSE 端的故障原因是什么?

    我在原理图上没有看到其他问题。 其中一个问题是 Bob-Smith 端子接地通常不短接 VSS、它通常接地/机箱/输出 GND/悬空、具体取决于应用。  但它应该与您的问题没有关系

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    你的观点是对的、我已经尝试在~3.3K 负载后增加负载、这次电压稳定。 但是、我选择了50mA 负载、现在我将尝试减小该负载以找出最佳值。

    另外、为了解决该问题、我想征求您的建议、您是否需要在 PoE_OUT+和 DGND 之间添加一个电阻器? 这会造成持续的功率浪费、您能建议一个替代方案吗?

    谢谢!

    Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav :

    感谢您的答复。  

    最小直流电流从理论上讲应> 14mA。  在本例中、50V/3.3k = 15.2mA 应满足。 但可能也有一些小因素、例如电压小于50V 或电流检测电阻误差。 使用2.5k 电阻器可能就足够了。

    PSE 将检查 PD 是否仍在主动消耗功率、或者 PSE 将关闭端口。 在大多数情况下、您不需要添加虚拟负载。 通常在启动过程中、PD 需要在300ms 内从开路负载状态切换到负载状态、以避免 PSE 关闭。

    此致、

    Diang