This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458768/tps25750-tps25750

器件型号:TPS25750
《主题:》、 TPS25751中讨论的其他器件

工具与软件:

我正在 PD 使用 TPS25750设计 USB-TPS25750控制器(请参阅随附的原理图和 json)、并且目前正在测试硬件。

注意:

USB_VBUS_U 连接至 USB_VBUS

UPC_CC1连接到 UPC_CC1_SW

UPC_CC2连接到 UPC_CC2_SW

ADCIN1加载到 LDO_3V3

ADCIN2绑定到 GND

我看不到 TPS25750在何处读取 EEPROM:

所有输入电源轨都正确。

所有输出轨都正确。

TPS25750输出9V、但不指示 POWERZ 或 AVHzY-CT3中的快速充电。

CC1或 CC2似乎都没有电压。

JSON 在 TPS25750EVM 上运行良好。

我当前无法访问 TPS25750@引脚8、9、10上的 I2C。

我确定我缺少一些东西、但我看不到。

想法?

谢谢!

Rick

https://www.dropbox.com/scl/fi/ybdv58kge90wlxqsegxck/config-12-11-24.json?rlkey=hzju4cbp0pupx3q34jo338ovt&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/q15eq038yznaf5fphwrjm/PD pcm-sch.pdf?rlkey=vbcm8ll3tnp3dqrz8ilttalk9&dl=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    你是指三星的"快速充电"符号吗? 据我所知、三星"快速充电"使用 PPS 合约、而不是固定电压合约。 您可以转至"Advanced Configuration"、然后转到寄存器0x33、并将受电方 PDO 的"电源类型"更改为"PPS"。 将此配置加载到器件后、您应该会看到制定了 PPS 受电方合约。 由于您现在看到的是9V 电压、因此我认为这是导致您出现问题的最可能原因、而不会看到您的原理图和 JSON 文件。

    如果上述操作无法解决您的问题、您可以将您的文件直接粘贴到此主题吗? 我无法访问分栏链接。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    并非真正期待"Samsung Fast Charging"、但期望在 PD 3.0中看到+5V 固定电压和+9V 固定电压选项。

    我没有看到 TPS25750正在读取 EEPROM。

    复制代码并另存为 json 文件

    {
      "questionnaire": {
        "device": "TPS25750",
        "answers": [
          null,
          0,
          1,
          0,
          0,
          0,
          3,
          0,
          1,
          1,
          2,
          9.2,
          0,
          0,
          0
        ],
        "vendorId": "0000",
        "productId": "0000",
        "version": "1.0.0.2"
      },
      "configuration": {
        "data": {
          "selected_ace": [
            {
              "register": 6,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 22,
              "data": [
                10,
                48,
                48,
                77,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                3
              ]
            },
            {
              "register": 50,
              "data": [
                2,
                168,
                42,
                44,
                145,
                1,
                38,
                44,
                209,
                2,
                0,
                44,
                177,
                4,
                0,
                244,
                65,
                6,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 51,
              "data": [
                1,
                44,
                145,
                1,
                16,
                44,
                209,
                2,
                0,
                44,
                177,
                4,
                0,
                244,
                65,
                6,
                0,
                69,
                65,
                6,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 92,
              "data": [
                55,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                16,
                0,
                0,
                7,
                0,
                0,
                0,
                48,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                12,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                7,
                8,
                3,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 117,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            }
          ]
        }
      }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以给你更深入的审查,并在一周结束前回复你。 但是、经过快速查看、I2C 上拉电阻至少需要为2.2k 欧姆。 我还建议将 I2C 线路连接到 LDO_3V3而不是 VIN_3V3。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    此查询的任何更新?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看了 Power-Z 的用户手册后、它支持多种类型的"快速充电"。 如果您在 VBUS 上获得9V、则您将成功获得9V PD 合约。 您可以在直通模式下使用 Power-Z、并捕获计算机上的 USB PD 日志、以查看流量是否符合预期。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    当我通过 PD 获得9V 电压时、Power-Z 表示没有 USB-USB 合约。

    我不认为也不能记录任何证据表明 TPS25750在加电时正在读取 EEPROM。

    有什么建议?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能查看 I2Cc 线路吗? 这些引脚连接到 EEPROM、而不是引脚8、9和10 (这些是 I2Ct 线)。  

    此外、您是否能够在直通模式下使用 Power-Z 来记录 PD 流量?

    1k 上拉电阻也可能是一个问题。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    TPS25750能否通过 PPHV 提供9V 电压?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    是的、TPS25750可以使用 PPHV 提供9V 电压。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    对于 I2C 上拉、至少需要2.2k 欧姆。 我还建议将 I2C 线路连接到 LDO_3V3而不是 VIN_3V3。

    我已进行了建议的更改、并看到 I2C 总线引脚16和17中的 I2C 流量。

    CC 电平看起来不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC 线路、当 PowerZ 作为受电方(而不是处于直通模式)时、应拔下 HID 插头、并且 USB-C 母插头应该是唯一使用的端口、然后您要按住"RIGHT"按钮(7)以作为受电方开启器件并选择"Keep CC pull down Resistor"以测试 USB-USB PD 协议。 此处提供了详细说明: https://www.chargerlab.com/inventory-of-10-commonly-used-functions-of-power-z-km003c/

    如果您使用 Power-Z 作为直通器件、请告诉我您要用作接收器的器件、并提供日志、我将提供反馈。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    下面是收集的一些数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、  

    康纳目前不在办公室。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不知道哪个器件充当接收端、哪个器件充当供电端、TPS2568的端口伙伴是谁、这就像是其中一个端口伙伴遇到了 UVP 或 OCP 并导致断开连接。

    您能否提供上述信息?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    TPS25750是一个由+9V 外部电源供电或从 Samsung 平板电脑获取电源的 DRP。

    TPS25750在灌入模式下似乎正常。

    但是、当在提供+9V 的情况下切换到拉电流模式时、CC1线路为0V、CC2线路也在切换。

    无法识别 PD 协议、但平板电脑正在以8V@ 0.44A 3.6W 的功率充电、预期来自评估板的功率为13+W

    从 TPS25750寄存器0x1A 读取以下内容

    [32302507] TPS25750:
    [32304200] TPS25750:地址:0x1A
    [32304201] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_STATUS
                        05 00 00 00 00 00                               |
    [32304202] TPS25750:

    想法?

    谢谢

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我做了这个:

    应拔下 HID 插头、并且 USB-C 母插头应该是唯一使用的端口、然后您可以按住"RIGHT"按钮(7)来开启器件作为接收器、并选择"Keep CC pull down Resistor"以测试 USB-USB PD 协议。

    仅测试 PD 时未连接结果、测试所有协议时未找到快速充电

    谢谢

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    我今天应该能够由 EOB 解答这一问题。 如果没有、则最迟应在明天完成 EOB。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    取得了一些进展、但新设计未回复 PD3.0请参阅下面的比较

    e2e.ti.com/.../CC-pics.pdf

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将 ADCIN 引脚连接到 LDO_3V3而不是 VIN_3V3? 您可以对 EEPROM VCC 引脚执行相同的操作吗? 我认为、由于两个电源轨之间的时序差异、在启动时可能无法正确加载配置。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    查看 TPS25751寄存器0x2D

    02194691] TPS25750:地址:0x2D、长度:5
    [02194693] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_BOOT_STATUS
                        05 18 00 f0 A2 C1  

    看起来 TPS25751似乎正在成功读取 EEPROM。

    Saleae 逻辑分析仪似乎显示出良好的 I2C 通信。

    这是 Saleae 文件。

    e2e.ti.com/.../Session-1.txte2e.ti.com/.../Session-1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、我可以用.Sal 格式让它们显示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我解决了 I2C EEPROM 读取问题。

    25751EVM 按预期工作。

    25751新设计似乎对电缆/主机插件没有正确响应。

    寄存器0x40表示无连接

    [29602687] TPS25750:地址:0x40、长度:4
    [29602689] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_PD_STATUS
    04 30 00 00 00 00

    25751如何检测电缆连接?

    干扰的寄存器设置?

    此处列出了连接到 PowerZ 后的寄存器

    [29557971] TPS25750:地址:0x03、长度:4
    [29557972] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_MODE
    04 41 50 50 20 |.app
    [29557973] TPS25750:
    [29559660] TPS25750:地址:0x04、长度:4
    [299561] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_TYPE
    04 49 32 43 20 |.I2C.
    [29559662] TPS25750:
    [29561366] TPS25750:地址:0x06、长度:8
    [29561369] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_CUSTOMER_USE
    08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… .
    [29561369] TPS25750:
    [29563108] TPS25750:地址:0x08、长度:4
    [29563109] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_COMMAND_1
    04 00 00 00 00 |
    [29563110] TPS25750:
    [29565093] TPS25750:地址:0x09、长度:64
    [29565096] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_DATA_1
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |@… …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 |。
    [29565096] TPS25750:
    [29566783] TPS25750:地址:0x0D、长度:4
    [29566784] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_DEVICE_CAPABILITIES
    04 F8 19 00 00 |
    [29566785] TPS25750:
    [29568496] TPS25750:地址:0x0F、长度:4
    [29568497] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_VERSION
    04 53 11 09 F8 |.S..
    [29568498] TPS25750:
    [29570271] TPS25750:地址:0x14、长度:11
    [29570273] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_INT_EVENT_1
    0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 |.......... ....
    [29570274] TPS25750:
    [29572046] TPS25750:地址:0x16、长度:11
    [29572047] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_INT_MASK_1
    0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 |.......... ....
    [29572048] TPS25750:
    [29573767] TPS25750:地址:0x18、长度:11
    [29573769] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_INT_CLEAR_1
    0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 |.......... ....
    [29573770] TPS25750:
    [29575460] TPS25750:地址:0x1A、长度:5
    [29575462] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_STATUS
    05 20 00 00 00 |。 ....
    [29575462] TPS25750:
    [2957715] TPS25750:地址:0x26、长度:5
    [29577157] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_POWER_PATH_STATUS
    05 00 00 00 00 40 |...... @μ A
    [29577158] TPS25750:
    [29578907] TPS25750:地址:0x28、长度:16
    [29578908] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_POWER_PORT_CONFIGURATION
    11 02 00 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.../... …
    00 |。
    [29578909] TPS25750:
    [29580645] TPS25750:地址:0x29、长度:4
    [29580647] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_PORT_CONTROL
    04 D2 50 98 02 |..P..
    [29580648] TPS25750:
    [29582333] TPS25750:地址:0x2D、长度:5
    [29582345] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_BOOT_STATUS
    05 18 00 f0 A2 C1 |...
    [29582346] TPS25750:
    [29584267] TPS25750:地址:0x2E、长度:49
    [29584268] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_BUILD_DESCRIPTION
    31 66 33 62 38 61 36 38 39 35 39 39 61 35 35 35 33 |1f3b8a68 959a5553
    30 35 34 30 64 62 39 36 63 39 36 34 34 37 61 31 35 |0540db96 c9647a15
    34 65 32 65 63 37 62 62 31 5F 30 34 30 36 32 30 |4e2ec7bb 1_040620
    32 32|22.
    [29584269] TPS25750:
    [29586151] TPS25750:地址:0x2F、长度:40
    [29586152] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_DEVICE_INFO
    28 54 50 53 36 35 39 32 20 48 57 30 43 31 |(TPS6599 2 HW00C1.
    20 46 57 46 38 30 39 2e 31 2e 30 5F 30 | FWF809。 11.00_00
    30 34 20 5a 41 63 65 53 00 |04 ZAceS .
    [29586153] TPS25750:
    [29588044] TPS25750:地址:0x30、长度:53
    [29588045] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_RX_SOURCE_CAPS
    35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |5 …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 00 00 00 00 00 |…
    [29588046] TPS25750:
    [29590029] TPS25750:地址:0x31、长度:63
    [29590031] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_RX_SINK_CAPS
    35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |5 …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    [29590031] TPS25750:
    [29591965] TPS25750:地址:0x32、长度:63
    [29591967] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_TX_SOURCE_CAPS
    3F 02 A8 2a 2c 91 01 20 2c D1 02 00 2c B1 04 00 |?..* 、...、...
    F4 41 06 00 F4 41 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.A... …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    [29591967] TPS25750:
    [29593911] TPS25750:地址:0x33、长度:53
    [29593912] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_TX_SINK_CAPS
    35 01 2c 91 01 10 2c D1 02 00 2c B1 04 00 F4 41 |5.、...、... ………A…
    06 00 45 41 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |...EA… …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 00 00 00 00 00 |…
    [29593913] TPS25750:
    [29595661] TPS25750:地址:0x34、长度:6
    [2959662] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_ACTIVE_CONTRACT_PDO
    06 00 00 00 00 00 00 00 |…
    [29595663] TPS25750:
    [2959739] TPS25750:地址:0x35、长度:12
    [2959742] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_ACTIVE_CONTRACT_RDO
    0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    [29597442] TPS25750:
    [29599263] TPS25750:地址:0x37、长度:24
    [29599265] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_ACTIVE_AUTOGOTIATE_SINK
    18 3e c0 12 41 64 90 01 00 00 00 00 00 00 00 |。>..广告 …
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .
    [29599265] TPS25750:
    [29600997] TPS25750:地址:0x3F、长度:2
    [29601000] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_POWER_STATUS
    02 00 00 |……
    [29601000] TPS25750:
    [29602687] TPS25750:地址:0x40、长度:4
    [29602689] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_PD_STATUS
    04 30 00 00 00 |.0...
    [29602690] TPS25750:
    [29604612] TPS25750:地址:0x5C、长度:49
    [29604613] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_IO_CONFIGURATION
    31 0f 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 |1....... …
    00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 | …
    00 00 00 00 00 07 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |… …
    00 00 |..
    [29604614] TPS25750:
    [29606397] TPS25750:地址:0x6A、长度:13
    [29606399] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_PD_ADC_RESULTS
    0D 00 00 EB 58 00 00 00 ea 06 03 00 00 |... ......
    [29606399] TPS25750:
    [29608141] TPS25750:地址:0x69、长度:4
    [29608143] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_TYPEC_STATE
    04 00 00 02 64 |...d.
    [29608144] TPS25750:
    [29609849] TPS25750:地址:0x72、长度:8
    [29609850] TPS25750:>>> TP25750_REGISTER_INFO_STATUS
    0c d0 10 00 0f 0c 00 00|.......... .
    [29609851] TPS25750:

    想法?

    此致、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以让您的寄存器转储全面了解。 在此期间、请回答您的一些问题:

    监控 CC 线路。 是关于该过程的有用文档。 请参阅图3和电缆检测段落。

    2.寄存器设置。 此处的技术参考手册将提供很大的帮助。 查看0x28、0x29、0x34、0x35、0x3F、 0x40、0x69

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我想我看到了这个问题。

    尝试连接时 Vbus 为9V。 请参见下面的文档

    e2e.ti.com/.../CC-lines-2_2D00_10_2D00_25.docx

    PD 最终会传入 attach.wait.src 等待每个 USB-C 双角色电源连接状态机的"Vbus at vSafe0V and Sink"。

    连接期间是否有强制 Vusb 为0V 的设置?

    此致、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定在哪里、但看起来您已从 TPS25750迁移到 TPS25751进行测试、这意味着您可能获得了新的配置。 在"Advanced Configuration"中->"register 0x32 -> PDO1 -> Power Path for PDO1"中有一项设置、根据您的硬件配置、您需要使用"PP1 Source this PDO"、因为此寄存器字段中的 PP5V 引脚为 PP1、PPHV 为 PP3。

    更改此设置将使用 PP5V 为连接时的 PDO1供电、这会防止您卡在 Attach.WAIT.src 下、因为 VBUS 预计在9V 之前变为5V。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    好的、我已经弄清楚了如何获取 USB PD 以进入 SRC.Attached。

    另一个问题

    在此应用中、USB-C 电缆始终连接在 USB-PDO 板和 Samsung PD 平板电脑之间、如何让 TPS25751发挥电缆断开连接后重新连接的作用?

    此致、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术参考手册包含有关"4CC 命令"的章节。 这些驱动程序使您能够在系统中使用 EC 通过 I2C 向 PD 控制器发送特定命令。 要在不拔下任一端的情况下重新协商、您需要使用'Gaid'命令。

    此致、

    Conner