This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:请参阅了解 IIC 总线时序

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472539/tps389006-q1-consult-about-iic-bus-timing

器件型号:TPS389006-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS389006

工具与软件:

芯片通过 IIC 总线与 CPU 通信、总线传输速率为100Kbit/s   根据 CPU 数据表的要求、写入操作期间的最大数据输出延迟时间(tI2OVKL)为0.9us。 但根据我们实际的测试结果、该时间达到1.8us。 这是否会导致 CPU 无法写入芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不认为这是个问题、TPS389006器件需要10ns 的最短保持时间。 根据 CLK 脉冲、一切看起来也是同步的。  

    此致、  

    Oscar Ambriz