This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:26V→3.3V、10mA 热性能

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473199/tlv709-26v-3-3v-10ma-thermal-performance

器件型号:TLV709

工具与软件:

嗨、Experts、ö m

 对于 TLV709A33DBVR、在230mW 功耗工作条件下、

是否有相关的热性能测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我们没有这些精确条件下的热性能数据、但我们可以为您提供客户在这些条件下应该期望看到的以摄氏度为单位的增量的估算值。 客户应该会看到温度上升约44摄氏度

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致!

    Hannah