This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:不能#39;t 启动。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461833/ucc25660-doesn-t-start-up

器件型号:UCC25660

工具与软件:

大家好!
我正在做一个新的设计普通的100W LLC ,运行在相当高的频率。 目前、我在 UCC256601DDBR 的基础上构建了新的原型、工作频率非常低
由380VDC 总线供电的参考设计。
未显示带滤波器的输入级以及次级侧、但如果有人感兴趣、我可以根据请求将其附加起来。

问题是、设计根本无法开始。
LO 引脚上没有一个脉冲、进而允许 Cboot 充电。

下面是异常行为矩的列表,我尝试呈现:

a) LO 引脚上没有一个脉冲(在"单次"模式下通过触发进行捕获)。
b) VCCP 引脚 保持的值 VccreststartJfet 几乎在所有时候、在某些样本中、每秒、它开始上升、直到 Vccstartsself (单调)、然后衰减回 VccrestartJfet (单调)。 (请参见屏幕截图 PIN 12 )。
c)  V5P 在某些情况下、达到5V (立即或进行一些尝试)、然后保持在5V。 在某些情况下、它最高可支持5V 电压、保持几毫秒后下降。 (请参阅随附的屏幕截图 引脚8 )
d) OVP/OTP 引脚始终为0V (内部电流源不激活)、尽管该引脚上没有短路。

我找到的内容、 TSET 尽管在启动期间具有指定的 VCCP 10mA 电流能力、但分频器上限值会对 V5P 行为造成严重影响。




引脚8:
PIN 8

引脚12:
PIN 12


我尝试了将 ISNS 引脚完全短接到 GND、以避免可能的虚假 CS 保护触发、但没有任何影响。

我将让您检查我的设计、提示我可能会出什么问题。

请查看以 PDF 格式随附的完整功率级原理图
e2e.ti.com/.../UCC256601DDBR-100W-LLC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    对于 UCC256601型号、由于 X 电容放电功能、HV 引脚不应连接到直流输入电压。 由于控制器无法检测 HV 引脚上的过零、因此将激活 X 电容器放电。 这将使 IC 升温并触发内部 OTP。 这可能是控制器未启动的原因。

    您是否还可以暂时拆下 VCC 钳位电路、如下所示。

    您需要使用具有 HV 启动和 X 电容器放电禁用功能的 UCC256602型号。

    出于调试目的、请按照以下方法启动 UCC256601、直到获得603型号的样片。

    1.从当前板上移除 R5  

    2.使用外部电源施加16V 的 VCCP。

    看看是否能够看到脉冲。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikanta!
    非常感谢您在我的问题中这么简短的讲解。
    我的坏情况是、我完全漏掉了 X 电容器放电部分、因为它对于我的设计来说是冗余的。
    当然、我会按照您提供的步骤进行计算。
    我会回来的,因为只有更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta
    同时、我将根据您的建议对我的 PCB 进行相应地返工。
    请注意、两个函数是否可以一起工作?
    请参阅随附的 pic 1。
    PIC.1
    似乎芯片能够使用集成的 HV 电流源为 VCCP 电容器供电、并通过同一引脚执行 X 电容器放电功能。
    我是对吗?

    我问这个问题、因为我使用 UCC25660EVM-064电路板、其上焊接了默认芯片、由380VDC 供电、并在 Vin"和 HV 二极管"点之间连接跳线、如用户手册的第2.2节所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    [报价 userid="631632" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461833/ucc25660-doesn-t-start-up/5608115 #5608115"]芯片似乎能够使用集成高压电流源为 VCCP 电容器供电、并通过同一引脚执行 X-cap 放电功能。
    我对吗?

    是的。

    第2.2节适用于使用 UCC256602时。 该 EVM 附带 UCC256601。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta
    I 已断开 R5连接、已将16V 外部 PSU 连接至 C7||C8。
    V5P 处没有5V。
    尽管如此、当我执行上述任一操作时、V5P 仍显示一定的短1V 脉冲~100mS 长度
    a)施加16V
    或者
    b)断开16V 电源
    两种情况都显示在 pic 中
    pic .........2.

    LO 处无脉冲。
    我将获取_02样本并更新主题。

    请勿关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    在使用601进行测试时、您还可以进行以下更改:

    您是否能够将每个 TSET 电阻值增加10倍(191k 和100k)? 从而降低 V5P 的电流消耗。

    2.此外、您是否可以按如下所示对 OVP/OTP 引脚进行更改。

    3.在 V5P 处连接4.7uF 电容器

    4.在 VCCP 上连接一个100uF 电容器。

    请告诉我您的观察结果

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta:
    当然、我要将上述所有内容应用到我的电路。
    等待__02芯片样品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta:
    我有一些更新。
    我仍然面临着困难、但至少我知道导致失败的原因。
    首先:
    -我按照您的建议更改了组件的值(所有电路都由 V5P LDO 供电)
    -我移除了高压串联电阻,断开高压电流源,减少故障原因的数量。
    - I 已断开电荷泵,设计用于在正常操作期间为芯片供电(C24电容)。
    -我用额外的47uF ELCAP 补充了 Vcc 引脚,连接在非常接近 MLCC 的位置,分别焊接在非常接近 Vcc 和 GND 引脚的位置。
    -I 通过精密实验室电源为 Vcc 供电16V。
    -最后我有_02芯片版本与集成的高压电流源(但 PIN1我离开隔离,不使用高压电流源)

    所以、我开始测试、但仍然可以获得 V5P 电压、无论我曾尝试做什么。
    重新焊接芯片后、发现 V5P 电压可用、芯片会尝试启动。
    在整个探测过程中、开关外部16V 电源时、我突然发现没有 V5P
    省略了几个小时的练习、旨在了解 V5P LDO 故障的性质、我发现以下场景:
    Vcc 引脚上1次或多次电压中断(由手动操作的普通开关产生)会导致 V5P LDO 故障。

    有趣的是、LDO 并不会完全失败。

    查看下面的 pic:

    向 Vcc 引脚施加16VDC 时、会出现第一个杂散。
    似乎 LDO 尝试开发5V 电压、但由于某些原因而失败。
    第二个杂散发生在 Vcc 引脚电压下降的瞬间、我将其与外部电源断开。

    我希望这些信息对您和开发团队有所帮助。
    此外、希望你能建议我如何处理这个问题。

    请不要关闭主题帖、我将使其保持更新状态、因为只会获取新数据。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我们几天的时间来回应。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!
    当然、别着急、慢慢来。

    我只是用另外一个更新来补充讨论。
    昨天我讲完了情况、当时集成 LDO 在 Vcc 电压 ON-OFF-ON 期间发生故障。
    今天我焊接了新芯片、但 V5P 没有像前一天那样形成新芯片焊接的情况。
    我检查了连接到 V5P 的总负载、它的总电阻为~430kOhm (移除了芯片)。
    我将离开捕获的 V5P 和 Vcc 信号。
    VCC (16V)由高精度实验室 PSU 提供。
    V5P 似乎尝试建立、达到~4.8V 电平、但在 LDO 短时间关闭后、由于 V5P 电容器通过 TSET 和 LL 电路放电、V5P 电压会自然下降。



    蓝色- Vcc 电压(填充 HV 电流源串联电阻、施加380VDC)
    黄色- V5P 电压。

    谢谢。


    P.S.我注意到另一个可疑的行为。
    没有任何电压。
    完全静默。

    与 EVALPCB 相比、电阻器上存在压降、这符合预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当 TSET 电压超出范围时、可能会发生这种情况。 您能告诉我您在 TSET 中使用的值是什么。

    此外、您是否能够将 TSET 和 V5p 的捕获共享在一起。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:
    当然、在这里你是:)



    是的- V5P
    BLU - TSET

    因此、在黄色信号最高电平期间、TSET 电压为~500mV

    我目前第一个黄色毛刺向芯片施加16V 电压。
    第二个中断、我现在断开16V 与芯片的连接。

    不使用 HV 电流源(串联电阻 DNP)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您是否可以尝试不同的 TSET 值集:使用设计计算器找出值。

    如果您仍然发现此问题、请告诉我?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:
    V5P 电压问题已解决。
    故障原因是连接到 TSET 引脚的滤波电容器过大。
    我放置了100nF 而不是220pF、如 EVB 中所示。 RC 常量很大、IC 未通过初始化。

    施加 HV 并开始开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta。
    我有一个关于 LL 引脚的问题。
    我想出于调试目的完全关闭突发模式(目前、转换器启动、但似乎切换到突发模式、我无法控制它)。
    目前、根据 EVB 原理图确定了 LL 分频器值、但我想完全停用突发模式。
    我查看了数据表、有一条有关特定(VLA-VLLB)电压的信息、正在停用突发模式。
    我记不起来了、但我认为我在其他主题中看到过、建议将 LL 引脚连接到 GND 以完全关闭突发模式。
    您能告诉我、芯片是否检测到 LL 连接到 GND (VLLA-VLLB 低于0.176V)并关闭突发模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    将 LL 引脚连接到 IC 的接地端。 这会完全停用突发模式。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta:
    感谢您的支持。
    I 将 LL 引脚短接至 GND、以避免突发模式。
    我通常将16V 应用于 Vcc 级、将380DC 应用于 HB 级。
    在不到一秒的时间内启动转换器。
    我眼前所见、电子负载的电压增加到所需的48V 甚至更高、达到~57V……
    然后一切都消失了。
    我发现 Rboot 电阻器已烧毁。
    我将其更改回2.2 Ω。 (4.7 Ω||4.7 Ω、0603)。
    现在、我看到转换器尝试启动、LO 和 HO 驱动 FET、在 HB 中点、我确实看到脉冲启动序列、但在~60个脉冲后、开关会终止:



    我检查了 CS 引脚、发现了奇怪的图片:


    a)电流以非线性方式上升。
    B)只要 V5P 生成5V 电压、CS 引脚上就具有恒定的1V 电平。
    C)峰值为~6.5V、高于最高 CS 阈值(探头比例因子没有错误)。

    如果你能以某种方式赞扬情况,我会感激的。

    P.S.在启动过程中、Uout 电压开始上升。
    达到所需的~16V (48V)。
    因此、输出端不会发生短路、



    p.s.
    我发现在禁用突发模式之前捕获的 CS 信号。

    显示变压器完全短路(充当无功元件的唯一谐振电感)的启动期间的电流。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当禁用突发时、您是否可以在输出端(例如1A)施加一些负载。 否则、在空载期间、开关频率将非常高、由于寄生电容、会导致输出电压升高。 在启动期间、磁化电感将被0V 输出电容器短路。 因此、可以预期 ISNS 在启动期间为三角函数。

    您是否能够降低 ISNS 电阻器值、因为它超过了 OCP 阈值。 此外、您是否能够在 OVP/OTP 引脚上使用正确值的齐纳二极管来防止输出过压。  您能否确认触发了哪个故障(是否是由于 OCP?)

    冷您分享反馈电路原理图吗?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta:
    感谢您提供支持建议和提示。
    我似乎在 LL 接地短路时由于过压而损坏了一些器件。
    我已检查整流二极管(同步整流 IC 已停用、未应用 Vcc、因此只有体二极管整流、输出电容器等、一切似乎都良好。
    -我将按照您的建议,将再次预载输出和减少 CS 电阻器。

    >>您能否使用 OVP/OTP 引脚上正确的齐纳二极管值防止输出过压。
    - PCB 上根本不存在 OVP 齐纳。 将在下一个版本中使用。

    >>您能否确认触发了哪个故障(是否是由于 OCP?)
    -我不明白什么故障重置芯片,无论是 OCP 保护,还是电容区检测.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加 schematice2e.ti.com/.../8551.SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数情况下、我相信这是由于 OCP、因为 ISNS 超过了 OCP 阈值。

    请遵循我在上一个主题中的建议。

    此致

    Manikanta P