This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:适用于 AM62A3的 PMIC

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1, AM62A3, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473121/tps6593-q1-pmic-for-am62a3

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件: AM62A3TPS65219

工具与软件:

你(们)好

我们计划在 PoE 摄像头设计中使用 AM62A34ASMSIAMBRQ1。 为了为此处理器供电、我们需要预编程的 PMIC。

请告知我们是否 已预先编程 TPS65931211RWERQ1并可用于该处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA:

    文档 TPS65931211-Q1适用于 AM62A 的 PMIC 用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slvucm3 介绍了您提到的 TPS6593-Q1的预编程 NVM 配置-您可以以此作为指南来帮助您评估它是否是适合您用例的配置。 请注意、AM62A3产品文件夹还提到 TPS65219可供选择为此器件供电、因此这是您可能会考虑的另一部分。 请注意、TPS6593-Q1包含一些 TPS65219不具备的以功能安全为目标的特性。  

    此致、

    Katie