This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:何时使用 DRV 引脚

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473062/lm51772-when-to-use-drv-pin

器件型号:LM51772

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助分享更多有关 DRV 引脚用途的详细信息吗? 数据表中说明了 反极性保护。

但对于 USB PD、客户是否可以使用 CSA 或 ISNSN/P 来检测反向电流、并关闭四个开关 MOS 来实现反 极性保护? 这 可以 节省一个 MOS 并降低成本。

期待您对 USB PD 应用的意见。

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    DRV1信号可用于控制和外部 MOSFET 以执行断开功能。

    对于 USB PD、这是确保电源引脚上的电容 符合要求的规格所必需的、远低于 SMPS 所需的规格。

    因此您可以使用来控制断开 MOSFET。

    将其用于反极性是另一个用例。

    此致、

     Stefan