This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:反激式 SW 波形在启动时下降

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473159/lm51551-q1-flyback-sw-waveform-has-drop-when-start-up

器件型号:LM51551-Q1

工具与软件:

德语:

客户发现、在无负载的情况下启动6ms 后、LM51551-Q1软件出现压降、出现两次压降、约为160us。  

添加一些加载删除了这种异常的滴落。

您能否帮助检查此器件在反激式中使用时是否出现正常下降行为? 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    感谢您通过 e2e 联系我们。 这是器件在无负载时的正常运行(很可能采用脉冲跳跃模式)。 如果器件在任何负载下正常工作、则不存在问题。

    此致、

    Federico