This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Eclipse 和 Tehia 之间的差异

Guru**** 2583615 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471982/codecomposer-differences-between-eclipse-and-tehia

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

问题1。
了解 V20x 是基于 Tehia 的 CCS、而 V12x 是基于 Eclipse 的 CCS 是否正确?

问题2:
据我所知,Tehia 只支持 MSPM0系列。 最新的 Tehia 环境是否支持所有 SDK (C2000Ware、Sitara Processor SDK 等)?

问题3。
TI 是否计划继续支持基于 Eclipse 的 CCS? 问题的背景是、以前 TI MCU 的开发文档是以基于 Eclipse 的格式编写的、因此如果我们是第一次使用 CCS 进行开发、那么使用基于 Eclipse 的 CCS 进行开发会更容易。
换言之、在这种情况下、是否建议使用基于 Eclipse 的 CCSv12?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    了解 V20x 是基于 Tehia 的 CCS、而 V12x 是基于 Eclipse 的 CCS、这是正确的吗?

    Unknown 说:
    据我所知、Tehia 仅支持 MSPM0系列。 最新的 Tehia 环境是否支持所有 SDK (C2000Ware、Sitara Processor SDK 等)?[/QUOT]

    仅适用于非常早期的 CCS Theia 版本。 当前的 CCS Theia 环境(CCS 20)支持早期 CCS 版本支持的大多数器件和 SDK、但以下链接中列出的器件除外:

    https://dev.ti.com/tirex/content/code_composer_studio%E2%84%A2_academy_2_20_02_00/_build_code_composer_studio%E2%84%A2_academy_2_20_02_00/source/gs/migration/sub-migration/m1-general_and_ide.html#device-support

    TI 是否计划继续支持基于 Eclipse 的 CCS?

    我们已弃用对 CCS Eclipse 的支持。 CCS 12.x 是最后一个基于 Eclipse 的 CCS。

    [报价 userid="465179" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471982/codecomposer-differences-between-eclipse-and-tehia 问题的背景是、过去 TI MCU 的开发文档是用基于 Eclipse 的格式编写的、因此如果我们是第一次使用 CCS 进行开发、就可以更轻松地使用基于 Eclipse 的 CCS 进行开发。
    换言之、在这种情况下、是否建议使用基于 Eclipse 的 CCSv12?[/quote]

    它实际上是逐例进行的。 一些 MCU/SDK 具有迁移指南。 我们确实鼓励人们迁移到新的环境、因为我们不再支持基于 Eclipse 的旧环境。 但每种情况都不同。

    CCS v20的更多概述详细信息: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    数字电源开发介绍材料是为基于 Eclipse 的 CCS 编写的、因此暂时我们将继续使用 Eclipse 进行开发。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu986a/tidu986a.pdf

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、做您目前最喜欢的事情。

    最终建议迁移到 CCS 20。