This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:关于在直流/直流电路中使用 LLC 谐振转换器 UCC25600、UCC256402、UCC26403、UCC256404

Guru**** 2615045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC256403, UCC256404, UCC256402, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472462/ucc256402-regarding-use-of-llc-resonant-converter-ucc25600-ucc256402-ucc26403-ucc256404-in-dc-dc-circuits

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:UCC256403UCC256404UCC25600、UCC25660

工具与软件:

我想了解可在70V-110V 直流输入电压下使用的 LLC 谐振转换器。 输出功率为150W。 可以使用哪个 UCC25600、UCC256402、UCC256403或 UCC256404? 此外、如果还有其他任何其他更好的 LLC 谐振转换器 IC 可以使用、请告诉我。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们都可以在该范围内使用。  区别在于功能集。 UCC25600是不含高电压启动的基本 LLC 控制器、需要外部栅极驱动器。 UCC25640x 系列具有集成栅极驱动器等。 最新的系列是 UCC25660x。 它是当今市场上谐振频率最高的 LLC。  

    这是一个基于 UCC25660系列的 WEBENCH 设计。

    基于直流输入电压、我推荐不启用 X 电容器放电的 UCC256602。

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将使用 UCC256602。 我有疑问。 为什么需要栅极驱动器? 我应该使用哪种元素以及在哪里? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 UCC256602时、您应该不需要为大多数应用提供外部栅极驱动器。 EVM 原理图 是了解如何使用器件的良好起点。 此外、 Excel 设计计算器 还可以帮助您优化组件选择。  

    希望这有助于您快速入门。