This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:应用问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465867/lp8866-q1-application-issue

器件型号:LP8866-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户的 PCB 使用了我们的 LP8866-Q1、目前客户需要在环境温度60℃ 下工作、90%的环境湿度、1000小时的连续运行、无论我们的芯片是否支持这些功能、我们能否向客户提供一些关于芯片寿命的数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt

    我将与后端团队进行确认、并为您提供 feebcak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt

    已在电子邮件中回复了您的问题。