This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467936/tps61158

器件型号:TPS61158

工具与软件:

大家好、

然后是我们先前的主题"TPS61158:Re:在生产测试过程中损坏的器件(LX 和 VOUT 引脚短接)"。

我们想知道为什么 TPS61158过压保护不会防止输出电压达到损坏 IC 的水平、从而将引脚 VOUT 短接至 Lx (SW)。 如果您能对此提供深入见解、我们将不胜感激。  

下面的波形显示了错误条件下的输出电压达到29V。 如论坛中提到的"发生过压情况、VOUT 将接近32V、超过数据表的30V 绝对最大额定值并损坏器件。"

谢谢!

Andy Calder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年、我们的专家将于2月5日回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您是否还想在该主题中将您的原理图发送给我?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、这是原理图图片。

    谢谢!

    Andy Calder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    如果您将真正的 LED 灯串连接到输出、是否仍会出现这种过冲?

    BR

    Patrick