This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259474LRPWR 或 TPS259474ARPWR 可以串联

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469022/tps25947-can-tps259474lrpwr-or-tps259474arpwr-be-connected-in-series

器件型号:TPS25947

工具与软件:

对于 TPS259474LRPWR 或 TPS259474ARPWR、我需要知道它们是否可以串联使用(1的输入连接到2的输出)、因为我需要这样做来进行本质安全设计、其中我需要使用三联安全电路。 我当前有一个根据附加的原理图构建的电路、但在短路期间 U1、U5或 U6 出现故障

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    此原理图应该起作用。 与单个器件相比、软启动和启动延时时间会有所不同。  

    在输出短路测试期间、高电流将流过全部三个电子保险丝、因此三个电子保险丝中的任何一个都可以执行断路器操作。  

    在短路期间、U1或 U5或 U6 出现故障

    故障是指永久性损坏还是断路器操作?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush  

    很抱歉这么晚才回复。

    我所说的"故障"是指对断路器造成永久损坏。

    此致

    Johann Fick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    很可能某些绝对最大额定值被违反、从而导致这些故障。 你是否有任何波形?  

    对于故障器件、您是否看到哪个引脚损坏了。 (直观地或使用万用表的二极管模式进行检查、查看从 GND 到所有引脚(Vin 到 Vout、以及从 Vout 到 Vin)的二极管压降。 电路板也会永久损坏。

    此致、
    Arush