This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:UCC25640EVM-020

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467944/ucc25640evm-020-ucc25640evm-020

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件: UCC256404

工具与软件:

您好、TI 团队

我使用 UCC25640EVM-020来测试 LLC。 默认启动输入电压为360V、我希望在100V 输入下启动 LLC 转换器。 (PFC o/p 斜升至400V)。 我已经将电阻分压器从100V 开始。 你看到它有任何问题吗?.

有时 LLC 在努力启动(某种程度上进入断续状态)、RVCC 也会开启和关闭。 有时从2个断续开始、我可以得到输出12V 电压。

注意:我已焊接了一个匝数比为15.87的不同变压器、并在 UCC25640EVM-020中添加了85uH (85uH +泄漏=90.5uH)的外部谐振电感器。

此致

Rahamadullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahamadulla:

    为了支持这种情况、我有几个问题。

    1.您的应用的最小和最大输入电压范围是多少?

    2.应用是什么?

    3、输出电压、功率等级是多少?

    3.这是用于给电池充电还是用于固定输出电压?

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemanth

    找到我的响应

    1.您的应用的最小和最大输入电压范围是多少?

    我的输入是交流80V 至134Vrms、将使用 PFC 升压至400V、并使用 HB LLC 转换为12V。 我们具有200ms 的保持时间、以便满足我要使用 PFC 400V 电容器能量直至100V 的要求。 基本上、对于 LLC 输入 、我需要100V 到400V 之间的电压。

    2.应用是什么?

    商用航空电子设备

    3、输出电压、功率等级是多少?

    输出为12V、功率为100W

    3.这是用于给电池充电还是用于固定输出电压?

    这是一个恒定输出电压应用。

    此致

    Rahamadullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahamadullah:

    感谢您的答复。

    对于这种宽输入电压范围的应用、我建议使用我们支持更高频率的新型集成式 VCR LLC 控制器- UCC25660x。 UCC25660x 中的高频突发模式还有助于降低输出电压纹波电压、同时提高轻负载效率。

    •   如需 UCC25660x 计算器、请参阅 UCC25660X-CALC 计算工具| TI.com。
    • SLUC675计算工具| UCC25640x 计算器 TI.com。
    • 在这两种控制器情况下、LLC 增益超过 Mg_min 和 Mg_max 是重要的信息。 建议将 FN (Mg_max)、 FN (Mg_min)保持 为更接近1并位于1的任一侧。 相应地选择变压器匝数比和谐振回路参数。 该计算器可帮助设计适当的谐振回路和变压器匝数比。
    • 这需要选择 Lm 比率较低  以支持更宽的输入电压范围。 较高的 Lm 会导致较高的 FN (Mg_min) 和较低的 FN (Mg_max) 、低于1。
    • 从给定 QE 可实现的最大增益到、mg/max 的增益裕度应不少于 避免进入电容区 .
    • 中提供了详细的分步过程、这些数据表可与共享的 Excel 计算器配合使用。 切勿达到 OCP 和 OPP 以及设计要求、这一点很重要。
    • 在启动期间、如果转换器无法启动、则可能是由于 OCP (通过 RSNS)或 OPP (通过 UCC25660x 的 BLK 电阻器)、(如果谐振回路和变压器的匝数比已经过理想设计)。 降低负载或增加 OCP (或 OPP) 限制  正在修改  电阻器值。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemanth

    感谢您仔细阅读我的问题。

    我认为 UCC256404 (35kHz)在最低工作频率方面优于  UCC25660x (40kHz)。  

     

    由于我们只设计60W 功率的保持、因此增益应足以支持直至100V 的功率。 此外、当它启动时、我们没有负载启动。

    无论如何、我们都会检查 OCP 值并返回 以确保不会发生过流。

    此致

    Rahamadullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahamadullah

    感谢您的更新。

    我建议您使用 UCC25640x Excel 计算器文件。

    测量 FBreplica (间接)和 ISNS 是否存在任何达到的限值。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahamadullah

     我希望问题能得到解决。  

    主题演讲结束、因为我在大约两周内没有看到任何回应。  

    您可以提交有关 TI 产品的包含特定问题的新主题帖。

    此致
    Hemanth