This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:应该使用哪种 IBIS 模型?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401, TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473083/tlc59401-which-ibis-model-should-i-use

器件型号:TLC59401
主题中讨论的其他器件: TLC5940

工具与软件:

由于 TLC59401没有 IBIS 模型、因此应该使用哪种模型对30MHz 串行端口进行建模?

提前感谢您。

此致
弯曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bent:

    现在、我们没有用于 TLC59401的 IBIS 模型。 但是、TLC59401是 TLC5940的无 EEPROM 版本。 您可以使用 TLC5940的模型作为参考。 谢谢!

    此致、

    Suchen