This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40091:MPS MP29001更换

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472929/tps40091-mps-mp29001-replacement

器件型号:TPS40091

工具与软件:

尊敬的团队:


您是否有可以替代 MP29001的部件?

交叉参考搜索无法生成任何器件型号。


BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明此器件的规格以便我找到最佳的 TI 匹配项?

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maha San,
    感谢您的确认!

    您是否有具有以下规格的类似产品?
    我对缺少信息表示歉意。

    Product Type:带接口的数字多相控制器
    输出轨的数量:3.
    相位数:7
    Interface:PMBus
    处理器类型:IMVP8/9/9.1/9.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi San、

    遗憾的是、我们目前没有任何支持这些规格的器件。 我们正在设计涵盖这些规格的器件、但这些器件直到今年年底才会发布。

    此致、

    Maha