This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:当输出电压可能高于输入电压时

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468169/tps1663-when-there-is-a-possibility-that-the-output-voltage-will-be-higher-than-the-input-voltage

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS2663

工具与软件:

使用 eFuse 作为24V 直流步进电机的电源时、如果电机减速时输出电压由于再生能量而升高、那么我是否应该使用 TPS2663x 而不是不具有回流保护功能的 TPS1663x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    如果您希望防止反电动势充电、则需要反向电流阻断。 具有外部 FET 的 TPS2663可以做到这一点。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不阻止反电动势充电、并且我使用的是 TPS1663x、内部 MOSFET 的体二极管具有低容量、那么在 VOUT 和 VIN 之间连接一个肖特基二极管是否足以防止内部 MOSFET 发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    是的、您可以保留 TPS1663使用的肖特基二极管。

    当 IC 导通(VIN>UVLO 且 SHDN>2V)时、反向电流将通过 FET 本身传导。

    肖特基二极管将有助于在器件关闭时导通、从而避免电流通过体二极管。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    我正在考虑在 TPS1663的 OUT 引脚之后添加一个理想二极管、以防止反向电流。 您是否有此类用途的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    若要实现反向电流阻断、可使用 TPS2663。  

    它与 TPS1663具有相同的功能、具有用于外部 FET 的额外栅极驱动器、用于反向电流阻断。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    当 TPS2663检测到反向电流时、FAULT 引脚会被置位、因此我认为很难监控 CPU 侧的 FAULT 引脚。
    (如果 FAULT 引脚只需阻断反向电流就能保持正常状态、效果会更好...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。

    从以下理想二极管产品系列中查找。 您可以筛选要查找的内容。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/products.html

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对理想二极管的介绍。
    为了重复我的上一个问题、您是否有任何在电子保险丝的输出引脚之后添加理想二极管的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    我没有找到设计示例。
    我将把这个螺纹分配给处理理想二极管产品系列的同事、以帮助实现这一点。

    谢谢  

    Amrit Jit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    LM5050和 LM74700是最简单的反向电流阻断器。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    这是关于 TPS1663的另一个问题。
    当 FLT 引脚变为低电平时、可以有多大的电流流动? 我想将其拉到3.3V、因此我想就如何确定电阻值提供一些提示。
    如果我不使用 SHDN 引脚、是否可以将其保持断开状态? 它在内部上拉至1MΩ Ω。

    感谢您介绍理想二极管控制器。 我选择了 LM74704。 我想知道将 FETGOOD 引脚上拉至3.3V 时的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    10k 电阻器可上拉至3.3V。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    您可以使 SHDN 保持悬空。 它具有内部上拉电阻器。

    对于 FLT 10K 上拉就足够了。  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴提供帮助。

    请单击已解决、如果该主题解答了您的问题、请关闭该主题。

    谢谢  

    Amrit