请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63060 工具与软件:

tps63060的起始电流为2.4A、输入电压为6V、输出为5V。 是否正常?
现在的问题是输入电源是碱性电池。 当 TPS63060启动时、电流过大、将拉低碱性电池的电压。 由于碱性电池也会为 MCU 供电、因此 MCU 会在电压下拉后不断重新启动、该如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我认为我们需要额外的软启动电路来解决这个问题。 请查看随附的应用手册。
此致
TAO