This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:电路图检查

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472955/lm5156-schemastic-check

器件型号:LM5156

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们修改变压器规格、我们是否知道此原理图需要修改的地方? 可以帮助再次检查、谢谢。

对于 LM5156隔离式升压电路、我们已按照规格更新了电源变压器。 占空比增加到0.53。 如果变更有任何问题、请咨询 TI 支持人员。 随附了更新后的电路图和电源变压器数据表、供您参考。 输入:10-15VDC、输出54V1.2A。

占空比0.53、

匝数比 PRI/5TS、

SEC/2OTS.SEC.PR

AUX/4TS、Ω

电感2.6uH。  

一次侧峰值电流~ 16.9A

e2e.ti.com/.../LM5156DSSR-Isolated-DC-Circuit-Diagram_2D002800_1_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../AE_2D00_SFD20047.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    原理图看起来不错。 并且变压器规格也是合适的。

    此致

    Moritz