This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:非开关电源电流

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471085/tps562200-non-switching-supply-current

器件型号:TPS562200

工具与软件:

测试条件:VIN=12V、VEN=5V、VFB=0.8V

测试标准:MAX 330μA

测试结果:466~475μA

您能帮助分析可能的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测试了 FB 偏置为0.8V 的电路?  请检查 VIN 和 GND 之间是否连接了任何其他电阻器、通常是 EN 引脚上的电阻分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、测试条件和原理图如下:

    测试条件:VIN = 12VVEN = 5VVFB = 0.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 C171上添加2.2uF 25V 陶瓷电容器、 并 使用与输入滤波电感器串联的 DMM 测量输入电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    DMM 是什么?  
    客户正在使用高精度功率计来测量输入电流。

    此外、添加2.2uF 电容器会影响工作电源电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们通常使用高精度数字万用表来测量小输入电流。

    它需要适当的输入旁路电容器来实现稳定的开关、 由于 VFB=0.8V、因此不用于 IQ 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    TPS562200DDCR 在2023年有了 PCN 更改。

    您能帮助确认此参数是否有任何变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这是一个很大的差异、如果 IQ 从330uA 变化到460uA、则应根据此变化更新数据表。 请仔细检查带有 DMM 和1mA 测量范围的 IQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助检查前一个数据表中的 IQ 参数吗?

    我找不到之前的数据表。

    上个月发生了类似的案件。 旧器件参数与新的红牛数据表不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是2016版本 DS 的规格: