This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:可变20-48V 低纹波电源

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158-Q1, LM5158, LM51581, OPA596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472817/lm5158-q1-variable-20-48v-low-ripple-power-supply

器件型号:LM5158-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5158LM51581OPA596

工具与软件:

我将使用 Webench 工具中的 LM5158-Q1设计可变20-48V 低纹波电源、以偏置光学传感器。 我有几个关于此设计的问题:

1.我知道 LM51581和 LM5158之间的主要差异是峰值电流。 使用这两款 IC 中的任何一款时、纹波是否相同?
2.是否应该启用展频特性来实现更好的纹波性能?
3.是否建议使用断续和 UVLO 功能? 这些特性是否会影响纹波?
4.是否可以在输出端使用 LC 滤波器来提高纹波性能?
5.是否应按照 Webench 中的建议添加输入 EMI 滤波器?
6.如果使用设计的电源为 OPA596提供 Vcc (目前正在预览中)、并使用运算放大器输出来偏置传感器、我会实现更好的纹波性能吗?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的咨询。

    1.关于纹波、这两种 IC 没有区别

    2.这个特性是为了获得更佳的电磁干扰(EMI)性能并且不会影响输出电压纹波

    3.只要没有触发,它们就不会有效果

    4.是的

    如果您想通过此设计的 EMI 测试、我推荐您这样做。

    6、我不知道我是否理解这一点。 如果使用 OPA596在升压输出端构建 LDO、则纹波将最低、是的。

    在 TI.com 上的产品文件夹中、您将找到此器件的 PSPICE 模型和一个可随时进行仿真的测试台。 使用此工具、您可以检查器件在哪些条件下具有最佳性能。 https://www.ti.com/product/de-de/LM5158#design-development

    此致

    Moritz