This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:[设计评审]适用于 EEG 器件的低噪声电源

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS63000, TPS631000, TPS631010, TPS631011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471183/tps63000-design-review-low-noise-power-supply-for-eeg-device

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS631000TPS631010TPS631011、TPS7A20

工具与软件:

大家好!

为 EEG 器件供电电路的 Im 需要尽可能降低电压轨噪声。

主电源将由用于充电的电池(3.7V 锂电池)或 USB_C 连接器提供、并具有如下拓扑:

USBC -电池充电器--- 锂电池  

                   --- 降压升压转换器为5V --> LDO 为2.5V

                                              --> LDO 至 3.3V

                                              -->电荷泵至-5V --> LDO 至-2.5V

*降压升压至5V

*充电器:

*LDO 至2.5V

*LDO 至 -2.5V

*LDO 至3.3V

我的目的是选择低噪声和低压降 LDO 用于电池应用。

因此、请帮助您回顾并给出相关建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孤独地、

    主要问题与 LDO 选择有关、因此建议将线程主题更改为 LDO、而不是 TPS63000。

    或者、系统会将该线程分配给 BUBO 团队、而不是 LDO。

    对于 BUBO、推荐将 TPS631000/TPS631010/TPS631011用于您的应用、而不推荐 TPS63000。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    您可以帮助将我的帖子移至 LDO 帖子吗?
    对于 TPS63xxx、您能帮忙查看和提供有关低噪声选项的建议吗? (过滤器、可选部件)
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孤独地、

    好的、会将此主题分配给 LDO 团队、最好同时更改您的主题。

    关于低噪声、我认为对于 BUBO 器件、我们应该注意一些高频噪声、因为后面是 LDO。 关于滤波器、

    我的建议是珠型+帽型、但不是常用扼流圈。

    对于 BUBO 转换器的替代器件、建议使用 TPS631010/1、因为它具有更好的性能和较小的尺寸。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    总体而言、根据数据表规格、使用 LDO 实现方案看起来不错。  

    如果您想查看我们的低噪声 LDO 产品系列: 线性和低压降(LDO)稳压器产品选型|德州仪器 TI.com

    尽管如此、TPS7A20器件已经是一款超低噪声、低压差的产品、应该适用于此应用。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tao
    您能否推荐  TPS631010/1的抗干扰器件 ?
    由于使用 BGA 封装、导致 PCBA 的成本增加。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     孤独地、

    采用 SOT 封装的 TPS631000适合您吗?  采用 TPS631010的芯片相同、但封装不同。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tao
    感谢您的反馈。
    可以与 TSP631000配合使用(不支持放电?)
    还有一个问题、对于降压/升压的输入和输出、TPS631000可以具有相同的电压(来自 USB 的5V 输入、电池与电源断开、而5V 的输出设置)?
    如果没有、我可以在 USB 端口之后添加一个二极管来将电压降低到5V 以下吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     孤独地、  

    无需二极管、即使 Vin 与 Vout 相等、TPS631000也可以很好地调节输出电压。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    你可以接受我的私人消息吗?
    我将向您发送最终示意图、以帮助您进行审核。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      孤独地、

    是的、我收到了您的消息、如果您不介意、我将关闭该主题。

    此致

    TAO