This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65268-Q1:TPS65268-Q1使能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263, TPS65268-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466371/tps65268-q1-tps65268-q1-enable

器件型号:TPS65268-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65263

工具与软件:

我对 TPS65263的 Tina ti 模型进行仿真。 根据数据表中的启动电源序列、我找不到真实的启用时间。 我们如何在不同时间启用它们。 EN 引脚通过电阻分压器连接到 Vin、我了解 EN 引脚电压必须大于1.2V。 您能给我一个调整使能序列的应用示例吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    此零件不属于输出产品线。 我将把它转到右侧的产品线。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否需要 TPS65263或 TPS65268-Q1使能序列指南? 是否对 EN 信号进行了外部控制? 例如 MCU? 如果没有、您需要什么序列和延迟时间? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要使用 TPS65268-Q1为 MAX10 FPGA 供电。 我们需要对 TPS65268-Q1的1.2V、2.5V 和3.3V 输出进行定序和启用。 您能给我一个应用示例吗? 延迟时间尚未定义、但我们需要一些定序结构。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS1、SS2和 SS3看起来与0.01 μ F 的电容相同、因此、当我们将 EN3连接到 SS2时、如何在 Vout3之前获得 Vout2? 我认为我应该更改 SS 电容值。 对于第二个问题、我是否也应该将 EN 引脚连接到 Vin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查一下、然后再给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    SS 电容器可以相同。 该序列取决于如何将 SS 与 EN 连接。 例如、将 EN3与 SS2连接、我们将在 Vout2之后获得 Vout3。 对于您需要的第一个降压稳压器、可以将 EN 保持悬空。 要回答您的第二个问题、您无需通过电阻分压器将 EN 引脚与 VIN 连接。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想从其他电路或 MCU 启用 TPS65268。 我只需要输出 排序、因此我将三个相同的 SS 引脚连接至 GND 以获得相同的输出斜坡电压。 为了对三个降压输出进行排序、我需要将 EN 引脚连接到 Vin、并使用 RC 网络作为 SLVAEA3图1延迟机制。 可以使用此 RC 网络和不同的接地电容器来延迟或定序降压输出吗?(此电容器与 SS 电容器不同)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的反馈。 请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您从 SLVAE 共享的方法也是获取不同序列的好方法。 是的、您可以通过该 RC 网络实现延迟输出。 谢谢!

    BRS

    卢西亚