This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:芯片表面损坏且边缘锋利

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472088/lm63635-q1-the-chip-surface-is-damaged-and-has-sharp-edges

器件型号:LM63635-Q1

工具与软件:

您好!
在 DV 测试期间、我们发现一个异常外观的单元损坏(我们使用了数千个此类转换器、这是唯一的一种情况)。
我们刚刚打开电源并启用了 LM63635 (12Vdc 至5Vdc)、发现它已损坏。
您可以看到外观有一个锋利的边缘,这不喜欢熔融状态或有其他异常的颜色。 我们还发现下部 MOS (__LW_AT__SW 至 GND)短接、且高侧切断。
我们不知道这种情况。 您能 给我介绍一下分析方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guo Kang:

    dV 期间、输出端的负载是多少?  
    请分享原理图。
    您是否看到电路板上有任何其他损坏?  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Taru、

    降压转换器及其负载为板载、负载为传感器、约为5W。

    没有任何其他设备损坏。

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guo:

    根据快速原理图审阅-基本连接看起来不错(尽管上限值模糊了)-能否与我分享完整的不模糊原理图?  

    是否确保了在 ESD 安全区域组装 IC?  

    谢谢!

    此致、

    Taru