This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:并联功率输出、获得双倍输出电流

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472909/tpsm82913-power-output-in-parallel-to-get-double-output-current

器件型号:TPSM82913

工具与软件:


上面的说明了一个器件应用、但是输出电流不足以满足我们的应用要求。
如果我们可以并联两个器件输出以获得双倍输出电流、 如果是、请提供应用电路。
感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我会推荐 TPSM82916 、它可以支持6A 并且您不需要并联两个器件。 谢谢!

    BRS

    卢西亚