This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:显示交替模式选项

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472915/tps26750-display-alt-mode-options

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK

工具与软件:

我知道 TPS26750不支持 DisplayPort 交替模式。  

但是、我们是否可以让 GPIO 控制、几个开关和电平转换器能够控制 SBU 线路以实现 DisplayPort-交替模式的外部路由?

我的用例如下所示--

  • 至少需要140W 的充电功率——因此一个 PD 控制器能够执行 EPR、然后是 BC
  • 还需要支持 Display Alt 模式(只要可编程、使用任何可能的额外电路)

有没有任何 TI PD 控制器可以支持该功能? 您提出推进这些要求的最佳方式是什么?

感谢任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    对于 DP 交替模式、您将需要一个能够执行 DP 交替模式的 PD 控制器、如 TPS65987DDK。 遗憾的是、PD 控制器不支持 EPR、但它是我们必须支持 DP 的唯一选项。

    即使单独路由 SBU、PD 合约中也不会有 DP 协商、因此连接到器件的 DFP 或 UFP 可能不会开始 DP 的任何 AUX 通信。

    谢谢!

    Kevin