This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:规格检查

Guru**** 2586085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471813/lm7310-spec-check

器件型号:LM7310

工具与软件:

你(们)好  

客户希望确认 IC DLP-LM73100RPWR 的灌电流规格。
OVP 目前遇到的问题是、当 IC 进入过压保护状态时、输出电压被确认为0V 并进入保护状态、但处于保护状态的少量 IC 的输入电流(OVP Vin)过高。 此规范未在规范手册中标记、因此有必要安排 RMA 以确认 IC 是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    在器件的 OVLO 状态期间、它们在 IN 引脚上看到的电流量。 他们是否也分享了原理图? IN 引脚与 GND 之间是否有电阻分压器?

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    OVLO Vin ~电流:0.45 μ A 2.5mA、

    原理图和分压电阻器如下所示:

    PCBA 生产测试的 OVP VIN 电流限制为0~1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您还能告诉我 Vin 范围吗? 在原理图中、它介于4.75V 到28V 之间。 对于不同的 VIN 值、它们是否看到不同的 OVLO 电流?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我想补充一点。  

    对于5V 的输入电压、电阻分压器漏电流为33uA。 对于25V、该值为165uA。  

    另一个原因是器件泄漏电流大约为400到600uA。 因此、我们可以预计 VIN 引脚上会发生0.45mA 到0.75mA 的泄漏。 他们是否在电源轨上连接了任何其他可能导致该泄漏电流的东西。

    此致、
    Arush