This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:GIMON 问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472786/tps1685-gimon-question-s

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

数据表中提供了此规格:

在公式22中:

它不是18.38uA/A 吗?  它确实会产生影响。

此外、在上面 R (IMON)= 2.55K 的 I (OCP)计算中、G (IMON)的值计算为~ 18.23uA/A -但如果这用于额定负载-是否应使用18.38uA/A?  这导致 R (IMON)为2.529k -这是一个差异(例如 PG 被置为有效并且负载电流~ 10A)。

只是想问。

此外-是否已就 TPS16850发布勘误表?

谢谢!
约翰·W·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子表格将18.18uA/A 用作 G (IMON)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数据表 EC 表值正确。 器件最终发布期间将校正其他位置的值。

    此致

    Kunal Goel