This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195运输模式

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472044/bq24195-bq24195-shipping-mode

器件型号:BQ24195

工具与软件:

你(们)好  

我们的目标是使用运输模式、它会进入、但在连接到 VBUS +5V 时、我们无法退出运输模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将充电器完全断电(即同时移除 VBUS 和 VBAT)、然后应用有效的 VBUS、充电器是否能够正常工作?

    谢谢!

    宁。